This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:SYNC 模式

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1344025/lmx2594-sync-mode

器件型号:LMX2594

你(们)好。

我正在使用 LMX2594、并想使用 SYNC 模式来同步其两个输出。

请检查下面我是如何设置 PLL 的。

Fosc : 100 MHz

PFD:100/PFD 3 MHz

输出: 3700 ~ 4800 MHz

同步:1pps (1Hz)

我的同步类别是3。

我已经检查了 PLL 输出是 Fosc 的多用软件时、它是3,700,3800、3900 MHz 等...(类别2也是如此)、同步功能运行良好。

(2个 PLL 输出的相位差 始终相同。)

问题是、如果我需要输出3,730,3840、3970 MHz 等(类别3)...、同步功能似乎在工作。  

但2个 PLL 的输出之间不仅存在一个相位差、

两个 PLL 的输出之间存在两种不同的相位差情况。

案例1

案例2

(两个 PLL 的输出之间存在两种不同的相位差情况。)

是否有人知道此问题或如何解决此问题?

请告诉我该怎么做。

谢谢你!