This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:在合成器双工模式下、RFoutRX 和 RFoutTX 同步输出

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1345626/lmx2571-simultaneous-output-of-rfoutrx-and-rfouttx-in-synthesizer-duplex-mode

器件型号:LMX2571

您好!

数据表中并没有完全说明这一点。  是否可以将 RFoutRX 和 RFoutTX 配置为同时输出不同的频率? 第7.3.10节规定"有源端口"可以切换、同时切换频率。 "活动端口"在这里是什么意思? 这是否意味着另一个端口处于非活动状态、因此不能同时输出?

我们 计划使用 合成器双工模式。

此致、

雅克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacques:

    RX 和 TX 端口可以同时处于活动状态、但由于芯片中只有一个 PLL、因此它们的频率将是相同的。

    有效表示 OUTBUF_R (T) X_EN_F1 (2) = 1。

    我们有两个寄存器组、_F1和_F2。 一次只能使用它们中的一个。 如果时间 T1使用_f1、TX、RX 或两个端口输出都将为 f1。 在时间 T2中、可以切换到使用 F2、然后切换为 TX、RX 或两个输出都是 F2。