This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:R74寄存器 rb_LD 返回0x3 (无效)

Guru**** 2580185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1344466/lmx2820-r74-register-rb_ld-returns-0x3-invalid

器件型号:LMX2820

您好!

   在我们的一个应用中、LMX2820以2MHz 步长输出从7000MHz 到13GHz 的信号。 有时、当信号 大于12GHz 时、对于12394MHz、R74寄存器偶尔返回0xe5c5、 rb_LD 无效,、位13为1。 通常它返回0x85c5。进入该状态时、芯片只能在复位和重新初始化后正确锁定。

   这是怎么发生的?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    那么 LD 引脚呢? 当 rb_LD 显示解锁时、LD 引脚是否也为低电平?  
    LD 引脚是一种更可靠的方法、用于确定器件是否仍锁定。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       我没有测量 LD 信号。 我使用频谱分析仪测量了 LMX2820输出的射频信号。 它 实际上处于解锁状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用完全辅助功能?  
    该误差是否可重复/可预测?  
    您能不能认证-这是在多个单元还是仅仅一个单元中看到的?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX2820在无辅助模式下工作。 它基本上会在一些固定频率方面存在问题、例如12,394,11310等。  我仅测试了一个单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    您能否概述您所遵循的完全辅助程序?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用"无辅助"模式。   在测试中、我将以2MHz 阶跃输出7000m 至13000MHZ 的信号。 当输出一些启用 VCO 倍频器的频率、例如11310和12394时、就会出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想脱机,我给你发一封邮件。