This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM9102:CDCM9102

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1345817/cdcm9102-cdcm9102

器件型号:CDCM9102
主题中讨论的其他器件:LMK3H0102

你好

您能推荐第四代 PCIe 100MHz 时钟发生器吗?

1个输出。

此致、

投资回报(

ROI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的预算是多少? 我们最近发布了 LMK3H0102、它是一个2输出 PCIe 第1代到第6代时钟发生器。 它无基准、因此不需要外部输入。 请在此处查看产品页面: https://www.ti.com/product/LMK3H0102

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cris

    我应该通过 ISC 进行配置吗? 我的 PCB 上没有处理器。

    投资回报(

    ROI)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROI、

    该器件具有两个100MHz 100 Ω LP-HCSL 输出的默认配置。 如果要更改此默认设置、则需要进行 I2C 通信、是的。

    您可以使用哪种器件通信处理器?  

    此致!

    CRIS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROI、

    此外、LMK3H0102还具有预先编程的自定义一次性可编程(OTP)存储器。 您可以通过联系 Chhun Hong (c-hong@ti.com)来提交示例请求。

    谢谢。

    卡德姆