This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B:时钟频率组合可能性与10MHz 生成查询

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1345675/lmk05318b-clock-frequency-combination-possibility-and-10mhz-generation-query

器件型号:LMK05318B
主题中讨论的其他器件: LMK5B33216

您好、TI 团队:  

我正在尝试为我们的一个设计评估 LMK05318B、具体要求如下:

IN:40MHz XTAL、40MHz 恢复时钟

输出:156.25MHz (HCSL)、122.88MHz (LVCMOS)、40MHz (HCSL)和10MHz (LVCMOS)

使用单芯片 LMK05318B 是否可以实现此组合?

在 您的 webench 时钟树架构工具中进行测试、正如预期的那样、该芯片将生成 APLL1和2所需的两个任意频率。 此外、还给出了10MHz、如 VCO1所示。 对于40MHz、该工具建议使用另一个级联到其10MHz 输出的芯片。 那么、我的查询是:

  1.  当156.25MHz 不是来自的整数除法值时、芯片如何获得与156.25MHz 相邻的10MHz? (它仅是10MHz、不是任何其他频率可见)
  2. 其中一个数据表 示例案例(第76页)显示了100MHz 和25MHz 的生成以及两个法国巴黎频率。 这些数字是通过什么配置得到的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navadeep、您好!  

    使用 LMK05318B 无法同时生成156.25 MHz、40 MHz、10MHz 和122.88 MHz 输出。 如时钟树架构工具所示、156.25 MHz 和10 MHz 都可以源自 APLL1、因为2500 MHz 是这两个频率的整数倍。 40MHz 和122.88 MHz 与2500 MHz 没有整数关系、因此它们需要从 APLL2派生出来。 但是、这些频率中没有任何公共倍数落在 APLL2允许的5.5GHz 至6.25GHz VCO 范围内。  

    您需要 DPLL 功能还是只需要一个时钟发生器? 如果仍然需要 DPLL、您可以使用 LMK5B33216、因为它有3个 APLL/DPLL 对、可以生成3个不同的频域。

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有用的。 也感谢您提供器件建议。