This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:LMX2594EVM 板(SV601308)

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1346353/lmx2594evm-lmx2594evm-boards-sv601308

尊敬的 Derek Payne、早上好。 您能否说明用于创建图2-2、2-27以及图3-1、3-2中所示图形的工具/仪器、

包含在应用报告"简化射频合成器 VCO 校准并优化 PLL 锁定时间"(SNAA336A、2021年7月发布)中、作者为 Noel Fung?

提前感谢您提供任何信息!
此致、Luca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luca:

    如果您参考相位噪声和瞬态曲线图、它们是用 E5052B 捕获的。