This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:最小高阶电容

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1348142/lmx2595-minimum-high-order-capacitance

器件型号:LMX2595
主题中讨论的其他器件:LMX2594

 LMX2594/95所需的高阶电容值是否与2572和2820所需的高阶电容值类似(1.5nF)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    是的、C3不应小于1.5nF、否则相位噪声降级将非常明显。 在我们的 EVM 中、我们使用3.3nF。