This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMKDB1108:找到与 LMKDB1102类似的时钟发生器

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1102, CDCE6214-Q1, LMKDB1108, LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1347229/lmkdb1108-finding-a-clock-generator-like-lmkdb1102

器件型号:LMKDB1108
主题中讨论的其他器件:LMKDB1102CDCE6214-Q1、、、 LMK3H0102

您好!

我正在找到一个时钟发生器、其行为类似于 PCIe 应用的 LMK1102。

我们的处理器有一对差分时钟输出、计划馈送到两个差分 PCIe 时钟输入、因此我似乎可以使用 LMKDB1102。

然而、从数据表来看、LMKDB1102似乎不可用、所以您能否检查任何替代器件是否具有与我所述相似的功能? (截至 PCIe 4.0代 )

顺便说一下、我不确定 CDCE6214-Q1是否可以作为候选器件、您能帮助检查一下吗?

谢谢!  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    LMKDB1102将于7月初上市。 届时将会提供产品说明书。 不过、我们已有可用于 LMKDB1102的样片、我们可以将其发货给您。 如果有兴趣、请填写下表:

    扇区

    EE

    客户

    地区

    客户和现场联系人

    项目名称

    客户设计窗口

    SOP

    以 k/y 为单位的体积

    状态/操作

    固定插座1

    OSC/时钟生成器/缓冲器/DPLL

    CTS WIN$ AMT/系统

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    如果您想要一个缓冲器、一个接受某个频率并缓冲多个相同频率的副本的器件、则 LMKDB1108已经上市、可以订购。 另外、为了说明一下、您是将一个输入馈送到缓冲器中、还是输出该输入的2个副本?

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andrea

    我们只需要为 PCIe 客户端提供两个输出、因此使用 LMKDB1108就浪费了、而且尺寸更大

    将一个输入复制到缓冲器、输出2副本、是的。  

    CDCE6214-Q1能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    是的、可以。 LMK3H0102也可以实现这一点、它对您的系统而言是一个更好的选择。

    此致!

    安德烈亚