This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:LVCMOS 极性和同步。 更换 CDCI6214。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCI6214, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1345180/cdce6214-q1-lvcmos-polarity-and-synchronization-replace-cdci6214

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:CDCI6214、CDCE6214 LMK05318B

您好!

我想将 CDCI6214替换为 CDCE6214。

TICS Pro。 CDCI6214可以将 LVCMOS 输出设置为 CMOSP、CMOSN 和 CMOSPN。 然后、它还可以设置为 P+ N+、P+ N-、P- N+、P- N-。 这是什么意思? 我认为 P+ N+是极性。 我不了解 CMOSP、cmon 和 CMOPN 配置。

关于 CDCE6214、该软件只能将输出设置为 CMOSP、CMOSN、CMOSPN。 如何设置极性? 数据表显示了寄存器 R59[12]、R75[12]和 R59[11]、R75[11]控制着极性。 如何在软件中执行此操作? 如果 CMOSP/N 是极性、那么 CDCI6214配置中的 P+ N+是什么呢?

CDCI6214配置:

CDCE6214配置:

还有一个问题:CDCI6214和 CDCE6214都具有外部同步功能。 它可以使用 ch{x}_sync_DELAY 来实现最多32个周期的固定延迟。

周期频率是多少? 频率是多少?

2.如果我将同步时间设置为10个周期。 这意味着 SYNC 引脚上升沿到输出第一个边沿之间的延迟是10个周期吗?

3.如何在 CDCE6214配置页面中进行设置。 我可以在 CDCI6214配置页面中找到 SYNC 功能和延迟。 不在 CDCE6214中。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们是极性、这是正确的。 在 User Controls 页面中、也可以为 CDCE6214设置极性:

     CHx_cmosp_pol 和 CHx_cmosn_pol  字段可设置极性。  

    对于同步延迟、每个"周期"都是 VCO 时钟的周期。 如果延迟为10个周期、则输出时钟将相对于其他输出时钟延迟10个 VCO 周期。 SYNC 延迟字段也显示在上面的"用户控制"页面中-需要启用 SYNC (CHx_SYNC_EN)、然后设置同步延迟。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kadeem

    因此、如果我希望 CDCE6214输出1 p 和 n 生成相同的相位 LVCMOS 时钟、 我应禁用"ch1_cmosp_pol"并启用"ch1_cmosn_pol"。 我对吗?

    CDCI6214配置中 CMOSP/N 和 P+/N+有什么不同? 如果我选择 CDCI6214输出2至 CMOSPN 和 P+/N+。 它们是什么类型的时钟? 我希望确认我在现有的 CDCI6214应用程序上没有犯错。

    延迟、即输出之间的时间。 不会介于 SYNC 信号和输出之间。

    我想知道 PDN 引脚上的 SYNC 上升沿与输出之间的时间、如下图所示。 是固定值还是评估值? 如果不是针对不同器件、则是每个 CDCI6214在  上电后的固定时间。

    我如何知道或设置 SYNC 上升沿和输出之间的时间?

    实际上、我希望对齐这些输出和 我的控制器中的一个内部时钟。 我将使用 SYNC 信号来同步输出、但无法评估输出和内部时钟之间的相位。 现在、这是我的 CDCI6214应用中的一个随机时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu,

    P 和 N 个时钟的默认输出为同相。 将极性位设置为"1"将增加180度的相移。 如果极性位的值相同、则时钟将处于相同的相位。  CH1_cmosn_pol 和 ch1_cmosp_pol 均为"0"对应于 P+/N+。

    为了通过 GPIO 控制使用 SYNC 功能、需要将 PDN 引脚行为从 RESET 更改为 SYNC。 否则、一个位可通过 I2C 写入。

    时序详见下文:

    时序为从三态到第一个有效上升边沿的各自输出的4个时钟周期。 此时间为  不一定都相同。

    请注意、对于从输入到输出的确定性行为、不能使用基准分频器/倍频器(/1)。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem,

    谢谢!

    如果每次的时间不同、是否可以通过任何方法同步控制器时钟和这些 CDCE6214输出。 如有必要、我可以升级硬件设计

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu,

    在这种情况下、控制器是否为输入时钟计时? 如果可以、则需要零延迟模式将输出与输入同步。 为使其工作、需要将其中一个非 OUT0输出路由到 SECREF 输入、频率与 PRIREF 源相同。 由于所有输出都与上面提供的配置配合使用、因此此处无法使用此功能。 LMK05318B 提供零延迟功能、并满足输出数量的需求。

    谢谢。
    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kadeem,

    谢谢。 我可能会找到另一种使控制器和输出同步的方法。  

    我在设计 CDCE6214硬件时收到一个新问题。 输入需要100欧姆端接和交流耦合。 在我的设计中、CDCE6214输入时钟来自具有交流耦合输出的时钟缓冲器。 它是否再次需要在 CDCE6214输入之前进行交流耦合?

    我查看了 CDCE6214EVM。 它在时钟输入之前进行两次交流耦合和一个100 Ω 终端。 我是否需要遵循相同的设计? 一个交流耦合靠近电源、一个交流耦合靠近 CDCE6214输入。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu,

    只需要靠近 CDCE6214的交流耦合。

    谢谢。
    卡德姆