This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:无法触发手动斜坡

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1345479/lmx2594-fail-to-trigger-the-manual-ramp

器件型号:LMX2594

大家好、

客户使用随附的配置来评估 lmx2594。

但在发送 RampClk 上升沿后、VCO 频率没有改变。

您能否帮助检查附加的.tcs 文件、并帮助提供一个可用的配置版本?

此处总结了客户的用例:

初始化 VCO 频率= 8000M

初始 RF 输出=1000M

VCO 变化范围:400M 至8500M

斜坡阶跃:≥3kHz,≤10MHz

手动模式斜坡

e2e.ti.com/.../400_2D00_8.5G.tcs

Br

艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:  
    加载您附加的.tcs 文件后、客户分频器值似乎不正确。  

    请注意、由于此斜坡有多宽、客户需要重新校准 VCO。  

    让客户尝试以下配置文件-他们只需在 GUI 中按下"Clock Ramp"按钮即可。  

    e2e.ti.com/.../8875.400_2D00_8.5G.tcs 

    此致

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincente,

    我与 Adrian 处于同一个项目中。 我们使用了您的 TCS 寄存器、但仍未能使频率斜升、如下所示:

    设置 RAMP_EN 位=0、未向器件提供 RAMP_clk 信号、读取0x6e=0x428、MUX_OUT 报告 PLL 锁定。 输出信号没有变化。
    设置 RAMP_EN 位= 1、向器件提供 RAMP_clk 信号、0x6e=0x538、MUX_OUT 报告 PLL 解锁。  输出信号没有变化。

    由于您的工作台与客户工作台之间的唯一区别是 RAMP 信号、是否有用于读取 RAMP_clk 状态的寄存器? 或者是否有覆盖 RAMP_clk 函数的寄存器?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:  
    我来到工作台、设法按照以下配置创建了一个+/- 3kHz 斜坡。

    请注意、在某些情况下、您需要手动处理较小输出频率的分频器值。  

     e2e.ti.com/.../400_2D00_8.5G-_2800_1_2900_.tcs

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente,

     我们有点困惑、在哪个频率较低时、我们是否应稍微处理分频器值?  
    谢谢。

     此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qiang:

    任何低于7500 MHz (VCO min)的输出频率都需要手动更改输出分频器。

    此致、

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente,

    但是、当输出小于7500M 时、我们如何通过 ram_clk 引脚触发来执行斜升? 您是说当我们从400M 输出斜坡时、VCO 为8000M、所以我们通过寄存器将输出分频器更改为20吗?  

    此致、

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确

    此致、

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente,

    总之、当我们想要将频率斜升至低于7500MHz 时、我们无法使用 RAMP_clk 引脚来控制斜坡。 我们只能通过一步一步改变输出分频器来降低频率?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    改正

    您需要设置特定 RFout 所需的 VCO 频率、然后使用输出整数分频器对 VCO 频率进行分频  

    此致、

    维森特