This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:需要支持将 LMK04828BISQ 作为 LVPECL 驱动程序运行

Guru**** 2924940 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1342179/lmk04828-need-support-for-operating-lmk04828bisq-as-an-lvpecl-driver

器件型号:LMK04828

团队、您好!

希望将 LMK04828BISQ 作为 LVPECL 驱动器运行到 NB7L1008M 中、路径中的元件尽可能少。 我们倾向于将它们作为直流耦合路径直接连接、从而最大限度降低"噪声"。 三条路径将分别在10 MHz、500 MHz 和2GHz 处使用。 您能否帮助具体描述完成该任务所需的内容?

此致

弗拉伊 T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vraj:

    将它们连接到直流耦合中更多地取决于 NB7L1008M 的输入要求。 如果 LMK04828的 LVPECL 输出符合 NB7L1008M 输入要求的规格、则应该没有问题。

    数据表第22页:

    但是、为了再次进行检查、我会联系  NB7L1008M 制造商 、以确保对其器件而言是正确的。 希望这对您有所帮助。

    此外、还应注意、我们建议使用交流耦合来避免前面讲 过的情况、接收器上的任何偏置不匹配或过载。

    数据表第105页:

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrea、您好!

    您是否曾听到 OnSemi 关于此内容的声音?

    此致

    弗拉伊 T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vraj:

    我不能说 OnSemi 部分、我所说的器件中有任何具有 OnSemi 特性的驱动器。 所以,我没有从他们那里听到这个。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还有一些来自客户的问题:

    与 TI LMK04828BISQ 相关、LVPECL 模式能否以2.5V 而不是主3.3V 电压供电?

    我需要知道的是这是否是安全的工作条件、以及是否有显示等效输出驱动器电路的应用手册。

    我找到了 Renesas 的一个模型、该模型可将驱动器的输出电压与内部数字逻辑轨明确隔离。

    如果 LMK04828BISQ 中时钟的输出相似、我应该能够在2.5V 为输出供电、并且不会发生电压域变化。

    请回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vraj,

    我是在安德烈不在办公室的时候接受这个问题的。  变为多普勒 FFT。  可以、可以将一个 LVPECL 直流耦合到您的其他器件中。  Andrea 提到的第一个地方是您的其他设备的输入要求。   

    对于  NB7L1008M、似乎我们需要满足的规格 共模电压范围和高/低电压 。  如果您的目标是使用尽可能少的元件、那么将 LMK04828设置为 LVDS 输出模式可能更容易、然后按照产品说明书中所示直接将直流耦合到 NB7L1008M 中。   

    您不需要在 LMK04828上更改任何 Vcc 值。  并且您想要类似的 CML 时钟缓冲器建议。  TI 提供 CDCL1810 系列缓冲器、可提供带有附加分频器功能的10路 CML 输出。   

    如果您需要更多支持、请告诉我。

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Willam 先生、您好!

    感谢您对此进行调查,客户希望确认有关此产品的更多信息,以下是进一步的评论"

    "您是否有显示驱动器外观的半详细 LVPECL/LVDS 时钟输出等效电路、以便我可以在 LTSpice 中对其进行建模?

     "更详细地说、它将显示开路集电极(如果仅使用高侧 FET、则为开源)以及启用 LVPECL 时的任何保护二极管。

    它还会在启用 LVDS 时显示图腾柱 FET 输出结构。

     我想说的是 TI 针对

    DCLKout0 (p/n)和相应的 VCCx_cGy

    SDCLKout1 (p/n)和相应的 VCCx_cGy

    SDCLKout3 (p/n)和相应的 VCCx_cGy

    SDCLKout9 (p/n)和相应的 VCCx_cGy

     与这张图类似。

     

    数据表显示有四个与特定输出驱动器相关的独立电源引脚(VCCx_cGy 按 DCLKout 和 SDCLKout 对分组。  

    如果它们与上面的示例类似、并且独立于、在它们的上游使用的内部逻辑 VCC、那么我也许能够使输出驱动器电压与下游缓冲器的电源轨匹配。

     我知道我可能会比普通工程师更深入、但我需要向我们的客户解释 SI 性能。"

    谢谢  

    V·塔拉蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vraj,

    我会向我们的设计团队提出相关问题、并马上与您联系。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vraj,

    我曾经和我们的设计团队说过、 遗憾的是   

       

    、 您无法在输出电源引脚上施加不同的电压 。 由于在芯片上短接在一起、输出级电源无法与其前置驱动器级电源分离。 此外、为获得对输出驱动器进行仿真的最佳方法、请使用我们的 IBIS 模型。 我们通常不为时钟器件提供 SPICE 模型。 此致、 将会