This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:双路输出能力

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B-Q1, LMK05318B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1348504/lmk05318b-q1-dual-output-ability

器件型号:LMK05318B-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK05318B

您好、专家:

我的客户倾向于在其应用中使用 LMK05318B-Q1。

客户希望同时输出180.48Mhz 和24.576Mhz。 从我现在的观点来看、如果 PLL2使用 XO 作为输入、而不是 Fvco、LMK05318B-Q1可支持输出。 APLL1和 APLL2输出不需要是多关系、对吗?

但是、我的客户无法通过 GUI 获得输出。 您愿意提供一些建议吗?

此致

伊梅尔达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    添加另一个要求、客户需要 IBIS 模型、您会想通过电子邮件与我分享吗? 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    1. 对于 IBIS、他们可以使用产品页面 https://www.ti.com/lit/zip/snam226中提供的 LMK05318B 模型。
    2. LMK05318B 系列无法同时输出180.48MHz 和24.576MHz。 APLL 通过对 VCO 进行分频来生成输出。 APLL1 VCO 以2500MHz 为中心、而 APLL2 VCO 具有更宽的5500MHz 至6250MHz 调谐范围、这意味着来自 APLL1的输出灵活性较小、必须能够被2500MHz 整除。 APLL1旨在用于使用25MHz、100MHz、156.25MHz、312.5MHz 等的有线通信应用。

    此致、

    珍妮弗