This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318B-Q1:损坏原因

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B-Q1, LMK05318BEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1347080/lmk05318b-q1-damage-reason

器件型号:LMK05318B-Q1
主题中讨论的其他器件: LMK05318BEVM

您好、朋友:

     在使用过程中、发现 IC 的4引脚在测量后短路、电阻值约为1欧姆。 我想问一下造成这种情况的一般原因是什么、请给出调查方向和规避计划、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuning:

    您能否指定哪些 引脚是短引脚? 在正常工作条件下、IC 的输入电压和电流读数是多少?

    此外、IC 是否在断电阶段由任何输入信号供电? 该器件没有失效防护功能、因此如果在关断阶段存在电压和电流输入、则可能会导致 IC 损坏。

    -Riley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK05318B_2D00_Q1.ziphiRiley、

         背景:这个 IC 在实验过程中出现了一个问题、我们将它取回来进行分析。 未上电时、4引脚所在的电源轨发生短路、主板上该电源轨的电阻值约为1欧姆。 拆卸该 IC 时、电路阻抗恢复正常、IC 芯片的4引脚内部存在短路。 请知悉。

    PS:IC 波形是在正常操作中测量的、请帮助确认波形是否正常、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    您能否分享用于 LMK05318B-Q1的原理图?

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMK05318B_2D00_Q.pdf

    您好、Jennifier、

        这是我们的 SCH、请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Jennifer,ñ a

         我想知道 由谁向 IC 内部的 SDA 和 SCL 端口供电?

         谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Power-off.zip

    您好, Jennifer,ñ a

        当 IC 断电后、发现 VDIG 波形异常。 请帮助确认它是否会影响 IC 并最终导致 IC 的内部短路。

      谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuming:

    只要不超过绝对最大额定值、我就不会担心器件会损坏。

    但是、当器件断电且没有短路时、我在 LMK05318BEVM 上的 VDD_DIG 和 GND 之间进行探测。 您的短路行为是不可预料的。 请尝试使用新部件更换当前待测设备、如果新部件仍有问题、请告诉我。

    此致、

    珍妮弗