This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595:LMX2595频率输出精度和输出功率问题

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1343472/lmx2595-lmx2595-lmx2595-frequency-output-accuracy-and-output-power-problems

器件型号:LMX2595

上面图1的水平坐标表示设计频率、垂直坐标表示实际频率输出、即0.1MHz、即从2011MHz 到2013MHz 的阶跃。 测试显示实际输出为3MHz 阶跃输出、但不存在线性输出

这就是为什么

我已经测试了输出功率、发现输出功率不是常规的。 有什么方法可以控制它、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在美国度假时不在办公室。 请预计周一之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiquan、

    我不太明白您的问题、如果您说没有获得所需的频率、请确保在更改频率设置后。 切换(取消选中然后复选) FCAL_EN 位以启动 VCO 校准。  

    您在 VCO 辅助块上的配置也不正确。

    输出功率不随频率恒定、数据表中已经显示了该值。 您需要在系统中添加一些电路、以使输出功率平稳。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我从频谱分析仪中获得的数据。 我的设置是2000MHz、但输出频带达到3MHz。 有没有方法可以提高精度或减小频带宽度? 附件是我的设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yiquan、

    在频谱分析仪中、看起来您已将其锁定至2GHz、此处的问题是什么?

    "输出频带达到3MHz "是什么意思?