This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:延长保持时间的解决方案

Guru**** 2811725 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1348816/bq32002-solution-for-increase-of-hold-up-time

器件型号:BQ32002

大家好、

我的客户要求我们提供一种解决方案、以便在不使用超级电容器(公司政策建议不使用带电解电容器)和电池的情况下有效地延长保持时间、是否有其他解决方案可以有效地延长 RTC 备用电源的保持时间?

我的客户目前的想法如下:在12V 侧放置固态电容器、最大电容为1000uF/2700uF。

但如果需要几天的保持时间、则需要使用许多电容器。

客户的目标是30天。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Riley、您好!

    您是否曾说过、您不打算使用超级电容器和电池、而是在 Vback 引脚上使用大电容器?

    Vback 电流为1.5µA、假设初始 Vback 电压为3.3V、则该电阻为3.3/ 1.5µ= 2.2MΩ Ω。  

    Vback 电压范围为1.4V 至3.3V。 使用2700µF 电容器、在大约5000s 的时间内、电压将放电至1.4V。  

    即使使用0.22F 超级电容器、也只能维持4.8天的运行时间。