This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832:多个 LMK04832的相位对齐输出

Guru**** 2927460 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1347587/lmk04832-phase-aligned-outputs-from-multiple-lmk04832s

器件型号:LMK04832

您好!

您能否对我用于从多个 LMK04832生成频率对齐和相位对齐时钟和 SYSREF 输出的预期实现进行彻底检查? 根据一些研究、我认为这应该会导致至少发生频率对齐的情况、但不确定相位对齐的准确度:

  • 所有 LMK04832均使用外部环路滤波器在 PLL2单环路模式下运行
  • 所有 LMK04832都在级联0延迟模式下工作、并且反馈多路复用器设置为 VCO 生成的内部 SYSREF
  • 所有 LMK04832都接收到 OSCIN 的相位匹配50MHz 时钟输入、该 OSCIN 为 PLL2提供信号
  • 所有 LMK04832都会接收到相位匹配的同步输入信号、该信号会触发多个 SYSREF 脉冲  

在0延迟模式下、LMK04832之间从输入时钟到输出时钟的相位关系是否确定? 两个 LMK04832的输出是完全相位对齐还是存在一定容差?

TIC 的一些方框图和图像以直观的形式呈现:

谢谢。

马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    我会在一周结束前回复您。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    所有 LMK04832均使用外部环路滤波器在 PLL2单环路模式下运行

    如果您使用 PLL2、为何要使用外部环路滤波器? 您是否证实了使用 PLLatinum Sim 工具可为您提供良好的相位裕度?  是一个可以很好地遵循的 E2E、以确保获取所需的相补角。

    Unknown 说:
    在0延迟模式下、LMK04832之间从输入时钟到输出时钟的相位关系是否确定? 两个 LMK04832的输出是完全相位对齐还是存在一定的容差?

    从输入到输出这一信号的相位确定性、但它们可能具有一定的容差。 我目前正在确定是否有、以及是否有其他客户案例的数量、因此我没有该数据。

    使用 SYSREF 脉冲发生器时请注意此问题(数据表上的第30页):

    ...这在情况下,你是打开/关闭 SYSREF 脉冲流外部.

    最后、我将关闭所有延迟(您的图片中的 SYSREF_DDLY 已打开)并首先实现输出同步。 然后、我将打开数字延迟并校正对齐 LMK04832输出所需的任何输出。 若要同步输出(在完成初始配置后执行此操作)、请执行以下步骤:

    1. 需要启用 SYNC 电路来同步输出分频器。
      • SYNC_POL = 0、SYNC_MODE = 1、SYSREF_MUX = 0、SYSREF_PD = 0、SYNC_EN = 1。
    2. 清除本地 SYSREF DDLY。
      • SYSREF_CLR = 1 (在调用中忘记提及)。
    3. 启用分频器被同步脉冲接受以进行同步。
      • 对于需要同步的所有输出、SYNC_DISX = 0 (即如果输出3和8需要同步、则设置 SYNC_DIS2 = 0且 SYNC_DIS8 = 0)。
    4. 切换 SYNC_POL 以生成 SYNC 脉冲、该脉冲会触发输出分频器进行同步。
      • SYNC_POL = 1、SYNC_POL = 0。
    5. 禁用来自 SYSREF 的另一个上升沿以复位输出分频器。
      • SYNC_DISX = 1 (即根据上一个示例、设置 SYNC_DIS2 = 1且 SYNC_DIS8 = 1)。
    6. 本地 SYSREF 数字延迟释放复位。
      • SYSREF_CLR = 0。
    7. 将 SYSREF 设置为所需的运行。
      • SYSREF_MUX = 1、2或3 (2 = SYSREF 脉冲发生器、3 = SYSREF 连续)。

    希望这对您有所帮助!

    祝你好运!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    是的、我们确实使用该工具检查了外部环路滤波器是否为我们提供了良好的相位裕度。

    总的来说、感谢你们提供了详细的响应-我期待您的调查结果、了解确定性相位延迟的容差是否合适以及容差是多少。 您是否有关于可用时间(几天到几周)的粗略预计抵达时间?

    谢谢。

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    可能大约需要几周、因为我需要使用不同的器件在不同条件下收集更多数据。 我可以回到你一旦我收集所有的信息。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andrea、

    感谢您的调查。

    谢谢。
    马修