This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:LM567C

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1348495/lm567c-lm567c

器件型号:LM567C

您好!

我使用 LM567C

1)我的中心频率 (fo)= 32.768kHz 我保留了 C1= 152 ,所以 R1= 27.74K Ω= 27.4K Ω (检查天气是否错误或正确)

2) 输入信号有3.3Vp-p 所以、我有点困惑、如何计算 C2值 我仍然尝试6% BW MY BW= 7.3 (不知道天气它是以 Hz 或 kHz )仍然根据 Fo=32.768kHz my C2= 239.20. (不知道具体单位)

3)还有 与 R2的值混淆 等等,请指导我我也通过你的附件数据表在论坛,但似乎不好.

此外还有一份参考原理图为我提供指导、其中我可以在示例中心频率上查看整个电路  

此致、

苛刻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.正确。

    2.给定 fo = 32.768kHz、带宽= fo 的百分比 对于6%的 fo、BW = 1.966kHz。 使用此 BW、fo x c2 = 7.3kHzµF μ V。 因此、C2 = 7.3/32.768 = 0.222778µF。

    R2是什么?