This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:续

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1348456/tlc555-cont

器件型号:TLC555

请告诉我有关 TI 计时器 IC TLC555的信息。


5引脚 CONT 端子允许从外部输入电压、但可输入的电压范围是否有任何限制?
我们的客户希望能够通过输入电压来改变 OUT 端子的方波输出频率。

此致、

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kura、您好!

    理想情况下、施加到 CONT 引脚的电压范围应为0V 至 VDD 的66.67%、但绝对最小值为-0.3V、绝对最大值为 VDD。  

    此致、

    亚历克斯·柯蒂斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kura、

    CONT 引脚电压必须保持在绝对最大额定值范围内、正如 Alex 指出的那样。 这样可以防止损坏器件。

    您可能对 TLC555数据表中的图5-9和图5-8感兴趣、该图表明、如果 CONT 电压小于~0.8V、则传播延迟会大幅增加。 为了实现一致的时序、您可能需要将最小 CONT 电压保持在0.8V 以上。

    此致、

    扎赫