This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2820:从 FPGA 到 LMX2820的 FPGA SPI 协议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1348007/lmx2820-fpga-spi-protocol-from-fpga-to-lmx2820

器件型号:LMX2820

目前、我正在努力通过 FPGA 更改 LMX2820上的频率。 我能够在 PLL 上执行默认设置、使其锁定、并输出默认频率13.05GHz。 但仅通过更新 PLL_N 的 R36、PLL_DEN 的 R38和 R39、PLL_NUM 的 R42和 R43以及 R78使输出加倍、之后我使用0x6470更新 R0以进行 VCO 校准。 输出会改变但不会锁定。  

下面是一个13.05GHz 设定频率的输出示例、在该示例中可以看到信号未锁定。  

我目前正在为10 MHz 上的 SPI 总线计时。 我正在使用100 MHz 基准时钟输入、并启用了倍频器、从而提供200 MHz 的 PFD。  

以下参数已编程:

PLL_N = 32 (0x0020)

PLL_NUM = 125 (0x007D)

PLL_DEN = 200 (0x00C8)

下面是所实现的 SPI 协议的图片。  

PLL 未锁定在13.05 GHz 上的原因可能是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruan、您好!  
    LMX2820的默认频率为6GHz。  

    以下是建议的上电顺序-见 DS 第30页。  

    此外、确保满足 SPI 写入时序要求。  

    只是为了确认一下、您使用的是您自己的定制板、而不是 EVM?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于我的应用、默认为13.05GHz。 我目前遵守的是加电顺序。 在上电后更改频率时、它不想锁定。 似乎 VCO_CAL 没有进行过。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好阮、

    您能分享您的配置吗?

    此致、

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente:

    如果您查看示波器捕获中的寄存器序列、 0x240020 -> 0x27007D -> 0x260000 -> 0x2B00C8 -> 0x2A0000 -> 0x4E0002 -> 0x006470、则您会看到分子寄存器的下半部分为125、分母寄存器的下半部分为200、 非有效设置。 切换这两者可解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:  
    如果您有100 MHz 输入和200 MHz PFD 并需要 VCO 输出-> 13050MHz 倍频器、因此 VCO 频率必须为6525 MHz。  

    125/200简化为5/8。这是创建此应用所需 VCO 频率所需的正确分频。  
    您说转换这两个选项可以解决问题-您可以详细说明转换的含义吗? 如果我理解正确、 例如、如果您尝试了625 / 1000、就 会导致锁定?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincente、让我澄清一下。 我们无意中将200作为分子、将125作为分母。 将它们正确地写为125/200可修复我们看到的频谱问题、并且我们可以在13050 MHz 看到清晰的音调。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaco、  
    很高兴知道您的问题已得到解决。  
    如果您有任何其他问题、欢迎随时与我们联系。  

    周末愉快!  

    此致、  

    维森特