This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:使用。 LMX2594生成 SSC

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1349299/lmx2594-use-lmx2594-generate-ssc

器件型号:LMX2594

尊敬的 Noel:

我的客户希望生成扩 频时钟。

输入100MHz

输出频率:194~206MHz

斜坡时间:10ns 电平。

与数据表中的图10,相似、可以实现 ns 电平斜坡时间?

谢谢。

BR,

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    使用合成器无法做到这一点、请联系 DAC 团队查看他们是否有解决方案。