This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCS501:输出电压的振幅更小

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCS501, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1349062/cdcs501-smaller-the-amplitude-of-the-output-voltage

器件型号:CDCS501
主题中讨论的其他器件: LMK03328

大家好、

我们 有一个 CLK 信号希望具有 SSC、因此您可以使用该器件。

但所需的 CLK 信号振幅

- 1.5V 100M 时钟

- 1.2V 100M 时钟  

- 1.1V 100M 时钟

 

但我们的 CDCS501是3V3输出 、因此我们需要添加端子电阻器、以便减小输出电压的振幅。 您有任何推荐的结构吗?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的时钟生成器专家今天不在办公室、明天还会回来。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、

    为实现此目的、可对 LMK03328数据表中的内容执行如下所示的操作:

    对于1.5V 电压、将125 Ω 和375 Ω 替换为100 Ω 和82 Ω。

    对于1.2V、将125欧姆和375欧姆替换为100欧姆和56欧姆。

    对于1.1V、用100 Ω 和49.9 Ω 替换125 Ω 和375 Ω。

    通常、使用电阻分压器适当设置输出电压。 请注意、输出需要18Ohm 输出阻抗以实现阻抗匹配:

    谢谢。

    卡德姆