This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE421A:生成48MHz LVDS 差分时钟。

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK6D, LMK6H, LMK6P, LMK3H0102, CDCE421A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1349443/cdce421a-generate-48mhz-lvds-differential-clock

器件型号:CDCE421A
主题中讨论的其他器件:LMK6H、 LMK6P、LMK6D、 LMK3H0102、

我想生成48MHz 差分时钟。 请告诉我如何进行编程、以及通过 SDATA 编程期间需要设置的值。

TI proprietaryinterface 协议是什么意思? 是否需要任何 TI 的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的时钟生成器专家今天不在办公室、明天还会回来。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国台湾

    如果仅使用单个48MHz 差分时钟、我会建议使用其中一个振荡器、例如 LMK6D、LMK6P 或 LMK6H、具体取决于所需的输出: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk6c.pdf

    或者、可以使用 LMK3H0102、该器件是一个无参考时钟发生器: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmk3h0102.pdf

    对于 CDCE421A、您需要有一种方法来为 进入编程模式和  EEPROM 编程中定义的自定义接口生成数据。 我们没有提供生成此序列的工具。 LMK6x 和 LMK3H 解决方案比 CDCE421A 更小、占用空间更小且更易于使用、建议改用其中的任何一种。

    谢谢。

    卡德姆