This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM61001:有关引脚说明的查询。 请参阅详细说明

Guru**** 2767875 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1349753/cdcm61001-query-regarding-pin-description-please-see-detailed-description

器件型号:CDCM61001
主题中讨论的其他器件:CDCM9102

1.所有引脚特别是 OD、OS、PR 引脚的 IO 电压电平是多少

2.在数据表中只提到 XIN 引脚 请告诉我连接晶体的 XOUT 引脚是

3. OSC_OUT 引脚的用途是什么?

4.可否将 OS、OD、PR 等引脚接至 VCC 或 GND、改为由 MCU 的 GPIO 操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的时钟生成器专家今天不在办公室、明天还会回来。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中国台湾

    请在此处查看引脚电平:

    该器件使用 Colpitts 振荡器电路作为 XTAL 输入、如下所述:

    有关 XTAL 电路、请参阅来自 CDCM9102数据表的以下摘录:

    OSC_OUT 引脚是输入时钟的缓冲副本、如功能方框图中所示:

    OS*/OD*/GGPIO*引脚可以 VCC 通过上拉/下拉电阻拉至 GPIO/GND,也可以通过 PR 从外部控制。 在后一种情况下、我仍然建议使用上拉/下拉电阻器来设置初始值。
    谢谢。
    卡德姆