This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输出同步&SysREQ_req

Guru**** 2685815 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMK04832, LMX2594PSEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1341644/lmx2594-output-synchronization-sysreq_req

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMK04832

您好!

我们将 LMX2594与 LMK04832和 ADC12DJ5200搭配使用

我们使用 sysref_req 到 LMK04832 SDCLKOUT、如下所示、

LMK  

LMX

OSC52 -100MHz、RFOutA&B-3.2GHz、-5MHz、

当前未使用 SYNC 引脚、但可以选择从 FPGA 驱动。

  1. 应该为 SYSREF_REQ 设置什么输出标准?
  2. 要同步 LMX2594、要遵循哪些步骤?
    1. 是否应启用 VCO_PHASE_SYNC?
    2. 应该启用 MASH_RESET?
    3. 是否应启用 MASH_SEED_EN?

您能否建议设置哪些 MASH 和相位同步值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的配置是 Cat。 1 SYNC、您无需设置 VCO_PHASE_SYNC = 1。  

    MASH_SEED 与相位同步无关、请将其保留为0。

    您已设置 MASH_ORDER = 0、请相应地设置 PFD_DLY_SEL。 有关详细信息、请参阅数据表中的表2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    感谢您的回答。

    您能 请说明 应该对 RFOutA 和 RFOutB 同步输出进行什么处理? LMX2594输出同步的常规设置/CONFIG 设置?  

    请回答这个问题、

    1. 应该为 SYSREF_REQ 设置什么输出标准? 抖动性能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与 RFoutA、RFoutB 和 SYSREFREQ 无关、因为您的配置是1类同步。 我在上一个线程中弄错了、您需要将 VCO_PHASE_SYNC = 1、因为您正在使用 CHDIV。 1类同步配置中不需要同步脉冲、编程后相位将始终对齐。

    LMX2594 SYNC 引脚接受 LVDS 和 CMOS、 为了简单起见、我建议使用 CMOS。 INPIN_IGNORE 位应=0以启用 SYNC 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是否有可能共享 tics 文件? 设置共享同一层吗?

    请注意、对于 LMK04832中的 SYSREF_REQ 引脚、我们有串联交流电容器、然后针对 CMOS 进行设置。 这应该没问题吧?

    未驱动 SYNC。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    您的配置已正确、应 设置相应的 PFD_DLY_SEL。

    如果它是 CMOS 输出、我们应该使它成为直流耦合。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    您能否解释一下是否必须为 LMX2594输出 RFOutA 和 RFOutB 同步应用 SYSREF_REQ。 或者 VCO_PHASE_SYNC 足够大呢?

    请澄清。

    当我们  在 LMX2594中设置启用 VCO_PHASE_SYNC 时、我们无法看到 LMX2594锁定(通过 MUXOUT 寄存器)。

    我已附加了 LMX2594和 LMK04832文件、请检查这些文件一次、并告知我们需要更改的任何内容。

    目标是同步所有 LMK04832输出和 LMX2594输出同步

     

    LMX2594 RFOutA/B 3200MHz

    LMK 配置:

    mwr -force 0x10220000  0x000090; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000010; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000306; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000463; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x0005D1; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000670; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000C51; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000D04; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010014; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01010A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010340; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x010420; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010500; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010601; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010711; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010804; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01090A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x010A00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010B40; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010C20; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010D00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010E01; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010F04; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x011020; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01110A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011340; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011420; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x011500; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011601; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011744; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011814; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01190A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x011A00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011B40; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011C20; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011D00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011E01; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x011FF1; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012020; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01210A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012340; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x012420; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012500; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012601; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012714; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012808; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x01290A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012A00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012B40; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012C20; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012D00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x012E01; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012F10; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013014; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01310A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013340; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x013420; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013500; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013601; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013711; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013825; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013903; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013A02; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x013B80; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013C00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013D08; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013E03; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013F0D; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01400B; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014100; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014311; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x0144FF; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014500; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014608; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01470A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014802; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014942; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014A03; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014B06; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014C00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x014D00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014EC0; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014F7F; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x015001; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015102; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015300; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01540A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015500; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015608; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015700; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015896; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015900; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015A05; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015BD4; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x015C20; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015D00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015E1E; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015F0B; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016000; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016101; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01624D; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016300; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016400; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01650C; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x016958; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016A20; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016B00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016C00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016D00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016E13; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x017310; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x017700; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x018200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x018300; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016600; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x016700; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016808; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x055500; mwr -force 0x10220004 0x1;

    LMX

    e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_3200_5F00_lmx_5F00_vco_5F00_phase_5F00_sync_5F00_25_5F00_03_5F00_2024.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使 LMX 器件锁定您的配置文件时不会出现问题。 请注意、我们的编程建议:首先、按降序对所有寄存器进行编程。 等待10ms、然后再对 R0编程一次。

    在对 LMX 器件进行编程后、由于它是1类同步、所有 LMX 器件输出将为同相。 以下是使用 LMX2594PSEVM 的结果。  

    SYSREFREQ 用于 sysref 生成、而不是相位同步。 如果是 Cat.3同步、则我们需要向 SYNC 引脚馈送时间关键型同步脉冲。  

    请以 TICS Pro 格式提供 LMK 器件配置文件、我会回顾一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法在此处附加 TCL 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    请找到随附的 LMK04832的 TCL 文件。 根据 KLN 的建议

    mwr -force 0x10220000  0x000090; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000010; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000306; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000463; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x0005D1; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000670; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000C51; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x000D04; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010014; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01010A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010340; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x010420; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010500; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010601; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010711; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010804; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01090A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x010A00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010B40; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010C20; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010D00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010E01; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x010F04; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x011020; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01110A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011340; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011420; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x011500; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011601; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011744; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011814; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01190A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x011A00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011B40; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011C20; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011D00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x011E01; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x011FF1; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012020; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01210A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012340; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x012420; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012500; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012601; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012714; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012808; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x01290A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012A00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012B40; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012C20; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012D00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x012E01; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x012F10; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013014; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01310A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013340; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x013420; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013500; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013601; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013711; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013825; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013903; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013A02; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x013B80; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013C00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013D08; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013E03; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x013F0D; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01400B; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014100; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014311; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x0144FF; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014500; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014608; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01470A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014802; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014942; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014A03; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014B06; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014C00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x014D00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014EC0; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x014F7F; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x015001; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015102; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015300; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01540A; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015500; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015608; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015700; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015896; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015900; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015A05; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015BD4; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x015C20; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015D00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015E1E; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x015F0B; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016000; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016101; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01624D; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016300; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016400; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x01650C; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x016958; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016A20; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016B00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016C00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016D00; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016E13; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x017310; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x017700; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x018200; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x018300; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016600; mwr -force 0x10220004 0x1;
    after 100
    mwr -force 0x10220000  0x016700; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x016808; mwr -force 0x10220004 0x1;
    mwr -force 0x10220000  0x055500; mwr -force 0x10220004 0x1;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到随附的   LMK04832的 TCL 文件链接

    链接: coreeltech-my.sharepoint.com/.../EZM1O6olXU9GsFut01agQVoBVdrZtAZqQWgTpuuvgJGw9w

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在美国度假时不在办公室。 请预计周一之前回复。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    配置 TICS Pro 后、在菜单栏中、点击 File -> Save

    TICS Pro 将保存扩展名为.TCS 的文件。  

    要在 E2E 中附加文件、  

    单击上传并选择已保存的.TCS 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    如何使 LMX2594的 OSCIN 与 RFOutx 同步/相位对齐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:  
    此过程取决于应用程序所需的同步类别。  

    请参阅以下步骤片段:  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我们将以所需的 Cat1同步模式工作、CHDIV=2

    我在同步过程中未看到任何 Cat1同步说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KLN:  
    如果在1类- VCO 相位同步模式下运行、则必须仅设置为1并保持为1 -不能切换。 您无需对器件采取进一步措施。  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SYNC 引脚驱动呢?

    这不同于您说的绘图、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以使用 SYNC 引脚。 不是问题。  

    此致、  

    维森特