This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572EVM:..

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1351264/lmx2572evm

器件型号:LMX2572EVM

您好!

我用的是 Reference Pro 的 LMX2572EVM、  我的目标是在100微秒内以1 MHz 阶跃在1560 MHz 和1590 MHz 之间生成频率扫描。我已给出200kHz 的外部斜坡时钟作为 LMX2572EVM 上 RampCLK_TP 的输入。  

我不能根据我的要求生成斜坡. 输出斜坡从1577 MHz 生成到1590 MHz。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abishek、  
    如果您想要1MHz 的步长、您需要 RAMP0/1为-4 MHz、因为您的输出通道分频器值为 4、因此实际的步长为4MHz / 4 = 1MHz。  

    目前步长为1MHz / 4 = 250kHz  
    请尝试以下操作:

    此致、  

    维森特