This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:通道分频器和 VCO 频率

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1351568/lmx2594-channel-divider-and-vco-frequency

器件型号:LMX2594

您好!  

我对通道分频器和 VCO 频率有疑问。 从数据表的表8中、我看到如果是 VCO 频率、则可以使用/8分频器。 < 11.5GHz。 如果违反了此规则怎么办?  

实际上、我希望在输出时获得1450MHz、我的选项包括:

-从8700MHz VCO2=VCO2@选择通道分频器=6,框架模式-->我得到6.7dBm 输出功率

-从 VCO4=VCO4dBm 11600MHz 选择通道分频器=8 (规则被违反)-->但我可以获得更高的输出功率7.9dBM(我实际上需要的)

我的问题是:在本例中是否可以继续选择 CHDIV=8并使用 VCO4? 如果不是,后果将是什么?

谢谢。

XL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XL  
    通道分频器8允许的最大 VCO 频率仅与100MHz 相差、但 TI 无法再保证 DS 的性能超出推荐的操作水平。  
    您可能没有任何问题、但如前所述、TI 无法向您保证任何事情。  

    此致、  

    维森特