This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:相位阶跃增量? 最小频率阶跃之间的关系?

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1349922/lmx2572-phase-step-increment-and-minimum-frequency-step

器件型号:LMX2572

您好-  

已浏览了数据表、必须隐藏 、因为我错过了它...两个问题:  

1.相位调整的精确度如何?

2.最小频率阶跃是多少?

最终目标是 实现具有多个通道的数字波束形成、并且(1)尝试估算校准精度-也希望(2)以小步长(数十 kHz)更改频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaoron、您好!  
    总体而言、非常准确。 您是否想知道温度上是否存在漂移? 您能详细说明一下吗?  

    最小频移如下所示:  

    因此、如下所示、对 PLL_DEN 和 CH_DIV 使用最小 MASH 种子和最大值、可以实现最小相移。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    整体上非常准确。 您是否想知道温度上是否存在漂移? 您能详细说明一下吗?  [/报价]

    您好、Vincent -谢谢您的回答、非常有帮助-是的、该阶段准确符合我们的需求。   

    有关频率生成的更多详细信息-希望生成一组(10-20)音调、这些音调在数十 kHz 范围内等距分布。  例如、如果我们对于 LMX、每个都需要生成一个相距为20kHz 的音调、即20、40、60、80等等...  问题是、我们能否以这种精度水平生成音调(稳定)? 不一定正好是10kHz、而是等距。  

    这更有意义吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    您讨论的是 FM 调制?

    LMX2572支持 FSK 调制、如果处理器可以连续对 LMX2572进行编程、则 LMX2572的输出是 FM 信号。 有关详细信息、请阅读下面的应用手册。

    www.ti.com/.../snaa309