This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572输出功率

Guru**** 2802865 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1350966/lmx2572-lmx2572-output-power

器件型号:LMX2572

您好!

我正在寻找 LMX2572输出功率容差。 在数据表中、它通常为4.5dBm。

谢谢。

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  
    请参阅以下内容:  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该图显示了3个不同 OUT_Pwr 指数的输出功率与 Fout 之间的关系。

    我正在寻找固定频率和固定 out_pwr 指数下的输出功率精度。

    例如:图中的 out_pwr index=31大约为3200Mhz、则显示约为2dBm、我的问题是此数字的容差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不会指定最小和最大功率。  需要针对您的特定频率对此进行测试。

    此致

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    也许您可以了解它在组件之间是如何重复的(对于固定频率和 out_pwr 索引)。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望获得可能很难获得的绝对分钟/最大值、则需要针对所选的固定频率和输出功率指数进行 PVT 测试。  
    您有最低/最高要求吗?  

    此致、

    维森特