This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:3.3V 单端时钟输入

Guru**** 2546240 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1351321/lmk00334-3-3v-single-end-clock-input

器件型号:LMK00334

您好、团队成员:

此器件能否输入3.3V 单端时钟?

在数据表中、单端输入电压摆幅为2Vpp (最大值)。

但该器件支持 LVCMOS 输入、因此我感到困惑。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬启

    我将与我们的验证团队仔细核实、这一点不清楚。

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬启

    如上所示、LMK00334只能接受高达2Vpp 的信号。  这可以通过1.8V LVCMOS 信号来实现。  对于3.3V/2.5 LVMOS、您必须在接收器处添加一个50欧姆的负载电阻器来衰减信号、以符合规格并减少反射。  数据表的第9.2.1节 准确显示了实现方法。  因此、一个3 0.3V LVCMOS 信号将起作用、您只需添加50欧姆的端接电阻器即可。   

    此致、

    将会