This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69A:AM69A LP-HCSL REF CLK

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1351266/processor-sdk-am69a-am69a-lp-hcsl-ref-clk

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A
主题中讨论的其他器件:AM69ACDCE6214

我将在 AM69A 中使用 PCIe 第3代。 在设计中、我将为参考时钟使用时钟发生器和时钟乘法器。  

但此时我有一个问题。

时钟发生器将生成具有1.8V 输出 电压的参考时钟。 但是、时钟乘法器输出电压为3.3V、AM69A 串行器/解串器电压也为1.8V。

在此图中、我可以将参考时钟直接相互连接。 还是必须使用交流耦合电容?

请您提供信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉 Renesas 器件和它的时钟输出技术规格。  SERDES 输入时钟要求在数据手册的第6.6.10节中定义(SERDES 2L PHY/4L PHY 电气要求)

    https://www.ti.com/lit/gpn/am69

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert

    让我移除 Renesas 器件并直接将 CDCE6214输出连接至中的 AM69A 串行器/解串器参考时钟。

    但我要将 cdce6214输出 CLKS 电压(VDDO_12和 VDDO_34)连接到3.3V 而不是1.8V。

    由于 AM69A 串行器/解串器电压为1.8V、此电路是否工作? LP-HCSL 输出能够在1.8V 或3.3V 电压下工作吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的数据表似乎指示可以在任何电源配置下支持 LP-HCSL 输出。  要进行验证、您需要使用特定的 CDC6214问题创建一个新的 E2E 票证、以便将其路由到正确的组/人员。