This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:切换输出时的 LMX2594杂散

Guru**** 2756745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1351557/lmx2594-lmx2594-spurs-when-toggling-output

器件型号:LMX2594

我现在正在使用 LMX2594EVM、我正在尝试复制跳频、但我注意到、当我更改频率(N、NUM、DEN)时、我需要禁用输出、否则在寄存器更改时我会收到怪异的产品。 但是、当我切换输出端口时、会出现随机杂散、对此有什么解决方法吗?

请注意)在本示例中、我只是将频率设置为50 MHz 并 重复切换 OUT_PD、示波器处于最大保持状态。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  
    您是否使用完全辅助或斜坡技术?  
    是否触发 VCO 校准?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用无辅助功能、并且未启用斜升功能。
    我现在不会触发 VCO 校准、因为频率没有变化。
    我唯一做的是重复切换 OUTA_PD、这会导致杂散

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:  
    为什么 信号分析器处于最大保持状态?  

    由于启用输出通道后的稳定时间较长、我预计会看到一件奇怪的事情。  

    输出稳定需要一些时间-很多时候、出现的即时脉冲是不正确的、因为输出未稳定。  

    如果您将信号分析器设置为最大程度保持、它就会记录一些奇怪的杂散。  

    现在、如果您切换输出并让输出稳定(因此应实时或平均但不保持最大值)、您仍会看到杂散吗?  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出最终稳定下来、但即使在我进行测试时、我也不明白为什么保持频率不变并仅切换 OUTA_PD 会导致出现杂散?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了确保我在同一页- 如果您没有将信号分析器设置为最大保持量、则在启用 OUTA_PD 后您不再看到杂散是否正确?   

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当杂散处于实时状态(不是最大保持状态)时、我仍然可以短暂看到杂散、它会非常快速地稳定到正确的频率。 它们不会每次都发生、但当我持续切换 OUTA_PD 时、杂散会每隔一段时间随机发生一次。

    为了说明、当稳定时、它刚好是我设置的频率、周围没有杂散。 但当我切换输出时、即发生随机杂散时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这更符合我的预期。  
    当您禁用输出并重新启用输出时、仍需要很小的移植来在报告时稳定到正确的频率。 就像我绘制的图一样、输出稳定前的过冲和/或可能不正确的脉冲是导致您看到杂散的原因。 这就是为什么在最大保持时它们保持显示,但在实时或平均情况下,你只能暂时看到它们(就在切换之后),但它们很快消失的原因。  

    如果您的设备能够测量时间与频率、则可以查看我绘制的频率响应、其中频率没有立即稳定到预期的 RFout。 在频率稳定之前的任何时间、这部分都是导致出现杂散的原因、但仅当信号分析器设置为最大保持时才会出现。  

    现在、如果输出稳定后仍然存在杂散、则情况将有所不同。  

    换言之、我想说的是、由于我刚才讲过的原因、用于测量杂散的方法并不理想-请在输出稳定且不使用最大保持特性后测量杂散。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!