This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE62005:查询有关器件配置的信息

Guru**** 2895430 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1352417/cdce62005-inquiry-about-device-configuration

器件型号:CDCE62005

您好!

客户尝试使用 CDCE62005 GUI 创建以下配置、但出现错误。

  -辅助输入: 25MHz

  -输出0:100MHz /输出2:66.667MHz /输出3:100MHz

以下是错误消息。

请告知我们错误原因和解决方案。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    这将尝试创建列出的确切频率、这将需要2个3MHz、而不是200/VCO。 请使用400MHz、然后手动将分频器更改为6:

    谢谢。

    卡德姆