This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:自动斜升压摆率

Guru**** 2867080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1352661/lmx2594-automatic-ramping-slew-rate

器件型号:LMX2594

大家好、

我在数据表7.3.13.2中有一个章节说明了自动斜坡的最大压摆率必须保持在250kHz/us 以下。

本节正下方给出的示例7.3.13.2.2显示了2ms 内的2GHz 斜坡2MHz、通过排除校准时间、即2GHz/us。

是否有错误或丢失了某些内容?

感谢您的帮助。

Br、

XL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XL

    250KHz/μ s 的 µs 基于一些假设、我需要向原始作者核实详细信息。

    从根本上说、压摆率受环路滤波器带宽的限制、因为带宽会影响 PLL 锁定时间。  如果压摆率很高、我们还需要更宽的环路带宽来支持。  

    例如、在下面的仿真中、VCO 频率可以在小于1µs 的时间内发生2MHz 变化。

    较小的环路带宽将需要较长的时间使2MHz 发生变化。