This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:频率调整/校准

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1352801/bq32002-frequncy-adjustment-calibration

器件型号:BQ32002

您好、团队成员:

我的客户想知道如何调节晶体的频率?

客户通常使用外部电容器来调节频率。
是通过 CAL_CFG1寄存器实现的吗?

如果频率通过 CAL_CFG1寄存器进行调整、它们是否可以对大规模生产使用相同的设置? 晶体上存在一些部件间差异。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    只要所选晶体具有与数据表中指定的负载电容相同、就不需要外部负载电容器。

    正确、 使用 CAL_CFG1寄存器来调整晶体振荡器的频率。 为了获得最佳精度、应该在生产中对每个 RTC 进行调整。 如果这不可能、(实际上、校准需要时间)、请使用严格控制的晶体。