This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:VCC 汲取的电压不足

Guru**** 2747095 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1353554/lmx2594evm-vcc-not-drawing-enough-voltage

器件型号:LMX2594EVM

您好!

我使用的是 LMX2594EVM。 我将使用的电源设置为3.3V 和600mA。 但是、在上电时、我看到电源只读~800mV、具有600mA 输出。

这可能是什么原因造成的? 该 EVM 看起来未对 EVM 用户指南中所示的设置进行任何物理修改。

谢谢。

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    EVM 发生短路等情况时、这是个不错的选择。  

    您能否测量 Vcc SMA 连接器和 GND 之间的电阻? 我有两个 EVM、测量值均约为640Ω。