This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:具有 AM69A 的 CDCE6214-Q1

Guru**** 2931240 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69A, CDCE6214-Q1, CDCE6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1354304/cdce6214-q1-cdce6214-q1-with-am69a

器件型号:CDCE6214-Q1
主题中讨论的其他器件:AM69A、、 CDCE6214

我将在 AM69A 中使用 PCIe 第3代。 在设计中、我将为参考时钟使用时钟发生器和时钟乘法器。  

如方框图中所示、我想为 AM69A 使用2个不同的 LP-hcsl 参考时钟输入、因此我将使用2个   CDCE6214-Q1。

  1. 我将 从中的 xtal 或参考 clk 生成 LP-hcsl 输出。 对于中的差分参考时钟、是否可以使用 LP-hcsl 时钟类型?
  2. 如果我在中使用 LP-hcsl 作为参考时钟、是否必须在中的参考时钟旁使用交流耦合电容器?
  3. 我将使用3.3V 为 clk 输出电压(VDDO12和 VDDO34)供电。 我能否直接连接 AM69A 串行器/解串器组 以用作基准输入。 (组电压为1.8V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    asim、

    输入时钟可以是 XTAL 或 LP-HCSL。 PRIREF 不接受 XTAL 输入、仅接受 SECREF。

    对于 CDCE6214的 LP-HCSL 输入、仍然必须对输入进行交流耦合。

    如果输出为 LP-HCSL、则不存在问题。

    谢谢。
    卡德姆