This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:根据数据表支持 HSDS

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04826, LMK04828, LMK04228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1353812/lmk04828-hsds-support-according-to-data-sheet

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:、 LMK04228、LMK04821、LMK04826

您好!

我们正在最终确定一个基于 LMK02828的设计、以驱动多个 ADC 时钟。 在检查可能的输出格式以连接时钟时、我看到了数据表之间的差异。 根据旧的 LMK04828数据表(SNAS703)、可以使用带6、8或10 mA 的 HSDS。 在较新版本(我认为是2019年7月的最新版本 SNAS689A)中、所有提及 HSDS 的内容都从数据表中删除。 我虽然在使用此输出格式时发现了问题、但它已不再受支持。 至少在我查看通用的 LMK0482x (自2020年5月起的 SNAS605AS)之前、HSDS 仍然存在或仍然存在。

我的问题是、是否支持此输出格式? 我能否在设计中安全地使用它?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您引用的2/3的 GPN 仍支持 HSDS。

    SNAS703是 LMK04828-HSDS 数据表、而 EP 支持 EP。

    SNAS689A 是 LMK04228、这是 LMK04828的修整后降低了成本的版本、但缺少许多特性。 在这些器件上未进行 HSDS 测试。 我们不会披露它、但它可能仍存在于寄存器映射中与 LMK04828相同的位置。 它甚至可以在大多数器件上正常工作。 我们只是没有 LMK04228的任何生产测试数据来保证这一点、因此我们不会透露。

    SNAS605AS 是 LMK04828、LMK04826和 LMK04821数据表、所有这三个 GPN 都支持 HSDS。