This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:数据表图15和斜坡速率

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1355329/lmx2595-datasheet-figure-15-and-ramp-rate

器件型号:LMX2595

LMX2595数据表图15显示的时间刻度为100微秒/单位、该时间刻度指示斜坡 为100微秒的120 MHz。   图中列出了标记值、表明斜升发生在大约2usec 的时间内。   看起来像是相互矛盾的信息。   

是否  可以实现50 MHz / usec 校准免费 VCO 斜坡?   且该更快的斜坡限制在 VCO 子频段?

丰富的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich:

    标记错误。 斜升速率被设定为120MHz / 100µs。  

    斜升速率受可能的环路带宽限制。 较快的斜坡速率需要较高的环路带宽。 如果速率太快、导致环路滤波器无法及时响应、则可能无法获得线性斜坡。