This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33414:零延迟模式-变化

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK5B33414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1354512/lmk5b33414-zero-delay-mode---variations

器件型号:LMK5B33414

在 LMK5B33414 的数据表中、我们有一个参数:启用 ZDM 时的输入到输出传播延迟值为:150ps 、参数:启用 ZDM 时的输入到输出传播延迟变化 值为:+/65ps。

如何理解第二个参数?  我的理解就是这样:我们有一些恒定的延迟150ps、此延迟在+/-65ps 的范围内随时间变化。 这是否正确? 因此、该 PLL 不是确定性的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piotr:  

    对于此处的延迟响应、我们深表歉意。  启用 ZDM 且 DPLLx_PH_OFFSET = 172500时的典型传播延迟约为150ps。 /- 65ps 值是启用 ZDM 时传播延迟的最大变化量、包括电源电压和温度的变化。  ZDM 在输入和输出之间仍然具有确定性相位关系、因为它不依赖于 VCO 后分频器或通道输出分频器设置、并且不会在器件的多个功率周期内发生变化。 请告诉我这是否解答了您的问题。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。