This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK60E0-156M:LMK6频率与温度间的关系

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK60E0-156M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1356566/lmk60e0-156m-lmk6-frequency-vs-temperature

器件型号:LMK60E0-156M

您好!

是否可以获得 LMK60E0-156M 器件的频率与温度数据?

非常感谢

克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claudio:  

    LMK60E0-156M 具有+/- 25ppm 的最大频率容差、包括老化、电源电压变化、温度、焊接漂移等。 遗憾的是、如果不考虑其他因素、我认为我们不具备此器件的频率变化与温度之间的任何特征。  

    此致、  

    康纳