This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:输出频率的 VTune 不一致

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1355707/lmx2594-inconsistent-vtune-for-output-freq

器件型号:LMX2594

您好!  

我正在测量评估板 LMX2594EVM 的 VTUNE 引脚、我发现示波器上测量的 Vtune 电压与预期值不一致。

实际上、我希望生成5GHz 到5.025GHz 的线性锯齿波形斜坡(即10GHz 到10.05GHz 的 VCO)。 当 VTUNE=1.32V 时芯片锁定@10GHz。

设置包括:  

因此、对于从10GHz 到10.05GHz 的斜坡、我预计 Vtune 在~1.32V 到0.85V 范围内变化(验证电压时未进行斜坡和校准)。

但我观察到2种情况:

-当 VCO_CAPCTRL_FORCE=1、VCO_SEL_FORCE=1和 VCO_DACISET_FORCE=1 (VCO_SEL、VCO_CAPCTRL 和 VCO_DACISET 值从锁定状态@10GHz)读回时, Vtune 的 变化是一致的:

  Vtune 介于1.38V 和0.84V 之间-->正常

-但在不强制执行 VCO_SEL、capcode 等的情况下,频谱分析仪上的斜坡是可以的,但  范围上的 Vtune 变化与预期值不一致:

  Vtune 介于1.73V 和1.26V 之间--> NOK

在 该频率@10GHz 的无校准带宽方面、我还生成了从10GHz 到10.01GHz 的斜升、并且获得了类似的结果。  

另一个观察结果是:采用强制设置时、频率较低。 斜坡的边界低于无强制设置的边界:

 黑色:FORCE=0;蓝色:FORCE=1 (VCO、CAPCTL 和 DACISET)

我的问题:

-为什么需要强制 VCO 设置才能获得一致的 VTune 变体? 我想,在我的情况下,芯片不校准...

感谢你的帮助。

XL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XL

    RAMP_EN 位和 FCAL_EN 位都位于同一个寄存器地址中。 因此、每当我们启用斜坡时、器件也会运行 VCO 校准。 因此、在使用 VCO 参数和不强制使用 VCO 参数的情况下获得不同的 Vtune 电压是正常的、因为 VCO_CAPCTRL 值可能不同。

    较宽的调制带宽是由您的斜坡配置造成的。 由于您在每个 RAMP1开始时复位斜坡、可能存在过冲、因此调制频率范围比预期更宽。 我们需要一个能够测量频率与时间的测试设备、以便清楚地发现问题。 下方显示了示例图。

    BTW、您的环路滤波器带宽是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel:

    我在以起始频率斜升前后检查读回。 (即@10GHz)、则 Capcode 始终是正确的...

    为什么斜升 VCO 校准会在开始时(即10GHz)选择不同的 Capcode? 尽管 Vtune 不是正确的(或者 Capcode 与单音频率的情况不同)、可以忽略此项吗? 校准)? 有没有方法可以 找到此不同的 Capcode?

    如果我确实需要 Vtune 的正确值来指示升降功能良好、我是否应该使用强制特性?  

    EVM 板上的默认环路滤波器用于:

    环路 BW 与频率的过冲/下冲之间是否有详细的关系。 ?

    谢谢

    XL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、XL

    在斜坡模式下强制使用 VCO 参数并非预期的运行模式、我没有任何数据可供您参考。 另外、在斜坡模式下、我只关心频率、而不关心 Vtune、我没有注意到 Vtune 与静态状态不同。 我会说、如果频率正确、即使 Vtune 与静态状态不同、也应该没有问题。  

    没有将过冲与环路带宽相关联的公式。 简单地说、我们需要非常宽的环路带宽来减少过冲。