This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595 EVM 电路板新增功能

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1356942/lmx2595-new-to-lmx2595-evm-board

器件型号:LMX2595

您好!  

我写信要求提供有关设置 LMX2595 EVM 板的指导。 我不熟悉该电路板。 我的主要目标是实现10GHz 射频输出信号、而不深入钻研 PLL 配置的技术方面。 我已经安装了 TICS Pro 软件并进行了必要的硬件连接(附加的图片)。 但是、我在实现所需的10GHz 射频输出的过程中一直遇到挑战。 有时、默认配置会生成7GHz 信号、而在其他情况下、该信号会完全消失。

如果有人能帮助我通过简单明确的步骤使用 LMX2595 EVM、Reference Pro 板和 TICS Pro 配置获得10GHz 射频输出信号、我将不胜感激。