This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC7005:关于输出和(PLL)的问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CDC7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1355689/cdc7005-question-about-outputs-and-pll

器件型号:CDC7005

大家好!

我正在考虑在10MHz 上使用参考时钟振荡器(可能为石英)并利用 CDC7005 合成器生成5个高于输入频率的不同输出频率。 这可实现吗?

我对 CDC7005类产品的数据表有疑问、尤其是关于输出频率的问题。

尽管数据表中没有明确说明、但任何人能否确认元件的5个频率输出是独立的并可通过控制来生成不同的频率?

此外,在数据表中,还有相关信息:"每个输出频率都可通过 x1、/2、/4、/8、/16"进行选择。 这是否意味着我们可以将输入频率乘以1、2、4、8或16? 这样一个事实、即只有频率

让我感到疑惑的是、

提前感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在这一周结束前与您联系。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Romain,

    CDC7005采用 VCXO 频率并将其进行1、2、4、8和16分频。 每个输出路径都可以通过各自的多路复用器选择其中一个分频器时钟。

    您需要哪五种频率和格式? 具有更高灵活性的器件(和集成式 VCO)可能更适合您的解决方案。

    谢谢。

    卡德姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kadeem:

    感谢您的回答、我想使用参考时钟输入(10 MHz 石英时钟)、并在 CDC7005中使用集成的 PLL、为时钟输出1、输出2上的54 MHz、600MHz 创建300 MHz、以及为37.125 MHz 和74.25 MHz 创建其他时钟。

    所有这5个频率都是独立的、并且每个频率都需要自己的输出。

    因此、与其对参考时钟分频、我不如使用 PLL 来多层 并在我的项目中创建其他时钟用途。

    谢谢

    罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会等您回答。

    罗曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我找到了我的答案,我会让评论我发现了什么。

    无需自行制定答案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我找到了我的答案,我会让评论我发现了什么。

    无需自行制定答案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我已经找到了满足我需求的解决方案、现在将结束此问题。 关于简化版 CDC 7005的原理图、此处为:

    五个输出并不是真正独立的、因为它们来自相同的基准时钟频率。 但是、所有5个输出都是所需时钟频率的倍数。 例如、如果我们需要300 MHz 输出、我们只能获得300 MHz、150 MHz (所需时钟的一半)、75 MHz (所需时钟的四分之一)等频率。

    但是、我专门需要74.25 MHz、37.125 MHz 等频率。 因此、如果是唯一的合成器 ts、该芯片将不适用于我的应用。

    再次感谢您对我所收到的各种答复和您的帮助。

    此致、
    罗曼