This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B33216:EEPROM 编程序列中缺少寄存器

Guru**** 2930610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1352959/lmk5b33216-registers-missing-from-eeprom-programming-sequence

器件型号:LMK5B33216

寄存器 R962和 R965不包括在 EEPROM 编程寄存器集中、但它们会指示它们应该包含在内。  我需要使用这些电压来将 OUT0和 OUT1设置为2.65VDC CMOS 输出。  为什么他们失踪了?  

此外、我的文件是在 TICSPro 版本1.7.5.4中创建的。  我已将 TICSPro 更新为最新下载、现在设计中有与以前版本中没有的错误、即当我没有在这些输出上启用旁路时出现的有关旁路的错误。   

我正在 SPI 模式下对 LMK 进行编程、但尽管我们已将 GPIO 设置为 SDO 回读、但 GPIO2作为 MISO 似乎不起作用。  它位于我的电路板上、不是开发套件、但我使用的默认引脚与 GPIO 相同。  3线 SPI 也设置为禁用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jodee:

    我在 Connor 中循环查看 R962和 R96为什么不显示。

    现在、我将确认这些位应写入 EEPROM 中。

    寄存器

    存储在 EEPROM 中?

    962

    7

    962

    6

    962

    5

    是(CMOS OUT0P)

    962

    4

    是(CMOS OUT0N)

    962

    3

    962

    2

    962

    1

    962

    0

    寄存器

    存储在 EEPROM 中?

    965

    7

    965

    6

    965

    5

    是(CMOS OUT1P)

    965

    4

    是(CMOS OUT1N)

    965

    3

    965

    2

    965

    1

    965

    0

    此致、

    珍妮弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jodee:  

    感谢您提请我们注意这一点、它看起来好像在编程序列中的导出寄存器列表中没有 R962和 R965。 我们将确保在下一版本的 TICSPro 中对此进行更新。 同时、您可以手动将 R962和 R965添加到在执行 REGCOMMIT 之前被写入的寄存器列表中。 或者、您可以在 TICSPro 中按 Ctrl + l 自动写入所有寄存器。  

    只是为了确认、当 CS 引脚/导线具有更好的连接时、SPI 通信问题是否得到解决?  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过查看数据表、我未看到任何明确表示无法在 SPI 模式下对 EEPROM 进行编程的内容、不过情况是否如此?  是否需要处于 I2C 以便对 LMK 进行初始编程?  它会随后通过 SPI 工作、而不是第一次工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jodee:  

    我能够在我们实验练习中检查 EVM、并确认可以使用 "寄存器提交方法"按钮生成的寄存器编程序列在 SPI 模式下对 EEPROM 进行编程。 您能否共享您正在使用的.tcs config 文件?

    我还认为一些 SPI 通信问题是由于寄存器 R56、R59和 R60未保存在 EEPROM 中、因此需要在对 EEPROM 编程并重启器件后重新配置 GPIO2以进行 SPI 回读。 我会向团队的其他成员询问他们是否对如何处理此问题有任何建议。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以设置一个缩放来显示 TICSPro 项目?  我无法通过电子邮件发送。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我们可以设置一个缩放调用来覆盖该项目。 我想您应该已经收到了我的电子邮件、因为我刚刚被添加到该主题帖中、但如果您需要我共享它、请告诉我。  

    此致、  

    康纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Connor、Jodee、

    我已经在今天下午设立了 WebEx、希望我们可以通过 TICS Pro 以及有关通过 SPI 进行通信的问题来解决这些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于今天早些时候的呼吁、我现在将继续、关闭该主题。  

    此致、  

    康纳