This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555-Q1:单稳工作模式

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555, TLV313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1357170/tlc555-q1-monostable-operation

器件型号:TLC555-Q1
主题中讨论的其他器件:TLC555TLV313

你好

使用 TLC555时、是否可以检测到信号的上升沿?

是否有人可以验证原理图中用于生成持续时间约为630ms 的 sq 脉冲的 TLC555部分。

仿真针脚已连接。

此致

此致

阿诺普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路的逻辑是、当我们得到脉冲形式为12V、频率为1.5Hz 时、我们需要停止/禁用其他一些功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anoop、

    原理图的555部分在输出脉冲为~630ms 时可正常工作。 当然、确切的输出宽度 将取决于 放电引脚处的 RC 元件的容差。

    电路的其余部分也看起来按预期工作。 10kΩ 和10μF RC 足够大、可以"平滑" 555的脉冲输出、从而为 TLV313比较器提供一致的高电平输入。  

    您可能希望将您的电路发布到通用放大器团队、以分析原理图的 TLV313部分。 他们将能够就用作比较器的 TLV313提供建议。 慎重的做法是、在 TLV 输入上增加一些串联电阻来防止加电和断电期间的电气过应力。

    e2e.ti.com/.../TLC555_5F00_1.5Hz_5F00_Disable.TSC

    此致、

    扎赫