This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:lmx-MultiDevice 输出-PhaseAlignment

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1353674/lmx2594-lmx-multidevice-outputs-phasealignment

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件:LMK04832

我正在设计中使用#1Nos LMK04828B 和#2Nos LMX2594RHAR、从 LMX 向我的器件提供#4Nos 相位对齐采样时钟。

 

我参考了一些 EVK 并将 LMK 映射到 LMX、如附件中所示。 我有一些关于该内容的查询、

 

如果我们从 LMK (具有相同长度的 DCLK_OUT0和 DCLK_OUT4)到 LMX-1和 LMX2提供相位对齐的时钟、所有 LMX-1和 LMX-2输出时钟都将相位对齐?

 

LMX-Sync 引脚有什么用途? 如果我们使用多个 LMX 器件、则 LMX 输出时钟相位对齐必须使用 Sync 引脚?

 

3在我的参考设计中、SDCLK_OUT 在 LMK 中均配置为 LVDS、仅通过0.1uF 电容器将输出时钟的"P"连接到 LMX-Sync 引脚。 是这样吗? 或者、您有什么建议吗? (仅供参考、LMK 和 LMX 均通过3.3V 电源供电)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、您好!  
    1.如果您为两台 LMX 设备提供同步脉冲- yes 输出将同步。  

    2.正确。  

    3、请参考以下代码段。   

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、您好!

    您的 LMX 配置的输出频率等于输入频率的整数倍、您无需 SYNC 引脚即可同步。 您只需将 VCO_PHASE_SYNC 设为1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    很高兴听到这个消息。

    在某些应用中、我可能也会生成小数输出、因此在这种情况下需要 SYNC 引脚 RT?

    由于我只能从 LMK SDCLOCK 输出生成差分信号、那么我从 LM SDCLOCK 输出提供到 LMX-Sync 输入的终端 是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Vicente,

    仍然不清楚从 LMK-SDCLOCK 输出到 LMX-Sync 输入的终端。 从 LMK-SDCLOCK 输出、我只能生成差分时钟输出(当前选择为 LVDS)、那么从 LMK-SDCLKOUT 连接到 LMX-SYNC 引脚的方式是正确的?

    您是否有任何显示 LMK-SDCLK 输出到 LMX-SYNC 引脚连接的参考电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、您好!

    如 Vicente 所指出的、数据表的第7.3.14.2.1节已经解释了如何处理 SYNC 引脚的 LVDS 驱动器。

    或者、您可以考虑使用 LMK04832、它支持 CMOS 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 数据表的7.3.14.2.1节中,我们可以看到 P 和 N 之间有一个电阻器,要使用的电阻器的值是多少? 要放置在 LMX 同步引脚侧或差分时钟源侧附近的电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、您好!  
    Rx 侧的电阻应为100欧姆,  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vicente:

     在 LMK 数据表中、建议 在 LVDS/HSDS 时钟输出的接收器侧附近使用100E 和耦合电容器。 因此、如果我们将 100E 放置在 LMX 同步引脚侧附近、是否存在任何问题。

    谢谢。此致、

    Ajmal Rashid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajmal、您好!  
    没问题。  

    此致、  

    维森特