This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:时钟输入和输出阻抗

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1356217/lmk00334-clock-input-and-output-impedance

器件型号:LMK00334

尊敬的 TI 团队:

我们 的项目中有 LMK00334RTVR 设计、

现在我们在 CLKin0/n 中具有85ohmm 的布线阻抗、

CLKin1/n 的布线阻抗为100欧姆

CLKoutA0/n 的布线阻抗100ohm

CLKoutA1/n 的布线阻抗85 Ω

1.我们的布线阻抗如上所示是否可以?

2.您的建议是什么?

此致

丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa:

    由于阻抗不匹配、85欧姆布线将导致反射。  建议使用100欧姆差分(50欧姆单端)布线阻抗。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Will:

    这意味着 LMK00334 需要100欧姆差分阻抗、这会导致与85欧姆布线阻抗不匹配。

    或输入85欧姆和输出100欧姆 的布线阻抗差异会导致不匹配?

    哪一个是主要原因?

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa:

    很抱歉耽误你的时间。  阻抗匹配主要涉及与布线阻抗匹配的源阻抗。  如果您有一个85欧姆源与85欧姆迹线匹配、则可以使用此源来驱动 LMK00334。 但由于 LMK00334采用50欧姆阻抗、如果在输出端使用85欧姆迹线、则可以看到反射。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Will:

    感谢您的解释。

    这意味着  CLKin0/n 的85ohmm 布线阻抗可以接受、因为我们的 CPU 是85ohn 驱动器、

    但是 CLKoutA1/n 的85 欧姆布线阻抗不正常、因为 LMK00334为100欧姆差分驱动。

    此致

    丽莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lisa:

    可以。 正确。   

    如果您需要具有85欧姆输出的时钟缓冲器、我会推荐我们的最新 PCIe 时钟缓冲器 LMKDB1104。  LMKDB1104Z85是85欧姆型号。   

    此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了,谢谢