This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:CLKIN 输入终端

Guru**** 2948930 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1357194/lmk04828-clkin-input-termination

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04832

大家好、

我对 LMK04828/32 CLKIN 引脚阻抗有疑问

LMK 的 CLKINx 引脚是否具有芯片内部50 Ω 终端

我们要使用从 OCXO 到 CLKIN 的直流耦合 CLKIN、是否需要使用50 Ω 来端接 CLKIN 引脚?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04828和 LMK04832在 CLKIN 引脚上没有内部端接。 输入在双极和 MOS 模式下的标称高阻抗。 由于信号摆幅有限且需要在标称1.65V 超过阈值、我们通常建议使用交流耦合信号、并将50Ω 终端放置在交流耦合电容器之前、将交流耦合电容器放置在引脚之前。 如果您采用直流耦合 LVCMOS、请确保引脚处的信号摆幅限制为2.4Vpp、并且输入仍在1.65V 标称阈值之间转换(0V 到2.4V CMOS 信号足以满足要求)。 由于 LVCMOS 驱动器通常未配备50Ω 负载、因此您可以改用50Ω 和100Ω 等电阻分压器负载、将3.3V LVCMOS 信号的输入幅度降低到可接受的电平。 对于直流耦合正弦波、尤其是在低频时、压摆率限制可能会阻止具有足够振幅的直流耦合。

    如果您仅使用一个输入引脚、请使用50Ω 和一个电容器串联将另一个引脚端接至 GND。