This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCU877A:CDCU877A

Guru**** 2665185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1354690/cdcu877a-cdcu877a

器件型号:CDCU877A

请告诉我们、我们是否可以使用 CDCU877ANMKR 直接替换 CDCU877AZQL。

谢谢

陈甘
元件工程师
Viking Technology、一个 Sanmina-SCI

2950 Red Hill Ave.

加利福尼亚州科斯塔梅萨92626

(714) 913-2200 x2209 (语音)

gan.chen@vikingtechnology.com

www.vikingtechnology.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GaN、

    我下周会再见。

    此致!

    安德烈亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GaN、

    由于 AZQ (MICROSTAR BGA)封装已过时、该器件采用 ANMK (或 nfBGA)封装进行了重新设计。 因此、它是同一器件、因此它们是引脚兼容的。 这只是一个封装更改。

    更多信息

    此致!

    安德烈亚