This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04832-SP:TICS Pro 电流计算器:频率是否应影响 IC 电流估算?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1358613/lmk04832-sp-tics-pro-current-calculator-should-frequency-impact-the-ic-current-estimate

器件型号:LMK04832-SP

我将更改"Clock Outputs"选项卡中的频率、看看"Current Calculator"值是否会发生变化、但事实并非如此。 频率不改变 IC 中的电流是正确吗、还是因为它是"电流计算器"工具的限制? 我想象一下、更高的频率意味着更大的功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    没错。 由于使用相同的驱动器/电路、频率不应改变电流消耗。 如果您更改输出类型、它将发生变化。

    此致!

    安德烈亚